请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AWR1642BOOST-ODS、 AWR1642BOOST、 AWR1642、 AWR1243BOOST我目前正在从事障碍物检测项目、如果我的参数是以下、那么您认为最适合模块标准 AWR1642EVM 或 AWR1642EVM-ODS 的模块是什么:
最大距离:50米
视场:
水平:120度
垂直:30度
速度分辨率:60kph 至70kph
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我目前正在从事障碍物检测项目、如果我的参数是以下、那么您认为最适合模块标准 AWR1642EVM 或 AWR1642EVM-ODS 的模块是什么:
最大距离:50米
视场:
水平:120度
垂直:30度
速度分辨率:60kph 至70kph