This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:了解 IWR 1443的有效 CLI 命令

Guru**** 2542500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/759326/iwr1443boost-understanding-working-cli-commands-for-iwr-1443

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

我正在研究 IWR 1443和 AWR 1642。

我正在为 IWR1443进行手势扫描。

我想知道如何将命令从 matlabUI 设置为 IWR 1443。 我检查了 CLI。 mmWaveSDK 和 mmw_cli.c 文件中的 clipTaskInit 函数生成的文件。

我发现所有命令都在"tokenizedArgs"中接收、并且一旦所有命令都存储在该缓冲区中、但只有  tokenizedArgs 的第一个值 与  gcli.cfg tableEntry[index]压缩  

将   设置 tokenizedArgs 中第一个命令的匹配命令  

为什么仅设置第一个命令?  tokenizedArgs 中其余的命令会怎样? 为什么未设置所有命令?

此致、

Arifchand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要了解 CLI 功能、请参阅标准 SDK 开箱即用演示和文档

    文件://C:/ti/mmwave_sdk_03_01_00_02/packages/ti/utils/cli/docs/doxygen/html/index.html

    第一个参数是命令、而与 CLI 命令关联的模块使用以下参数。

    Amanda