This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA900:如何了解 PGA900 PGAIN

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/803369/ccs-pga900-how-to-understand-pga900-pgain

器件型号:PGA900

工具/软件:Code Composer Studio

如何了解  PGA900中的 PGain。

当 TGain 的输入为0.1mV 时,作为 TGain

,在 t_gain_2_V_V 选择时,我可以在 TADC_Data1-3寄存器上读取0.2mv  

我 可以在 TADC_Data1-3寄存器上读取0.5mV 、作为 t SELECT T_GAIN_5_V_V

它 看起来像是 TADC_Data1-3寄存器上的倍数。

但它看起来不像 PADC_Data1-3寄存器上的倍数。

那么、 如何定义 PGain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PGAIN 使用下表进行定义:

    您读数与您的预期相比是什么?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当在 VINPP 和 VINPN 引脚上测得的电压 为0.00333v 时、PDATA 寄存器的值为0X37000、

    电压变为0.00800V、PDATA 寄存器的值为0x27000、

    这似乎不  是直接的比例。

    我的配置如下:

     ADC_Config (ADC_CFG_1_ADC_ENABLE);//启用 ADC

    ADC_Pchannel_Config (ADC_ENABLE | ADC_DECI_RATE _128US |ADC_ENABLE_24bit|
    ADC_INT_RATE 每样片、0x07);

    BRDG_CTRL_CONFIG (VBRDG_CTRL_2_5V|BRDG_EN);//输出 VBRG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 代码是否始终随差分电压的升高而降低? 您可以共享原理图吗? 是否确定输入引脚上的电压未交换?


    此致、