This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:BSS 上电

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/806084/ccs-awr1843boost-bss-power-on

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

用红线查看上图、回调函数不执行任何操作、请查看下图。

我还知道 rlDriverInit()函数会打开 BSS&MSS 邮箱,但 rlDevicePowerOn()函数没有与 BSS 通信的 API。 它如何向 BSS 通知上电请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    毫米波 SDK 在 SOC_init 期间使 BSS unhalt、因为 BSS 上电可将系统(MSS)时钟稳定至200MHz。 因此、为了在开始时获得正确的时钟、SDK 会为 BSS 加电、以便所有其他外设都可以在200MHz 时钟上工作。
    现在、由于 BSS 上电已在开始时进行、因此对于 mmWaveLink enableDevice 回调将留空。

    此致、
    Jitendra