This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:未定义变量"MATLAB "或类"matlab.webcam.internal.Utility.enumerateWebcams

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/804733/awr1642boost-ods-undefined-variable-matlab-or-class-matlab-webcam-internal-utility-enumeratewebcams

器件型号:AWR1642BOOST-ODS

您好!

运行时 pplcount_demo_gui_<version>.exe

出现黑屏、我遇到以下消息:

未定义的变量"MATLAB "或类"matlab.webcam.internal.Utility.enumerateWebcams"。

webcamlist 中出错(第25行)


setup>popupWebcam_CreateFcn (第612行)时出错


Gui_mainfcn 中的错误(第95行)


设置错误(第42行)


matlab.graphics.internal.figfile.FigFile/read>@(hObject,eventdata)setup('popupWebcam_CreateFcn',hObject,eventdata,guidata(hObject 中的错误))


hObject =

 具有属性的<uicontrol>编辑 UART]:

             样式:“编辑”
            字符串:'COM5'
   背景色:[1 1 1]
          回调:[function_handle]
             值:0
          位置:[0.3046 0.7262 0.2831 0.2857]
             单位:"标准化"

 使用 Get 显示所有属性

我如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否在没有任何更改的情况下尝试过默认脚本? 并确保在您的 MATLAB 安装中具有相关的工具箱。

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请使用实验0015的 GUI。 确保使用 lab0011中的配置。 该实验将不适用于 ODS 器件、因为不同的天线模式会导致到达角函数返回错误的值。

    此致、
    Justin