This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:iwr1443

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/804177/iwr1443-iwr1443

器件型号:IWR1443

你好

我将使用什么脚本来设置 IWR1443、从而使用 TX1生成64个线性调频脉冲、然后使用 TX2生成64个线性调频脉冲、 再使用 TX3生成64个线性调频脉冲

 使用线性调频脉冲配置 和帧配置条目   

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以对192个不同的线性调频脉冲进行编程、前64个线性调频脉冲使用 TX1、后64个线性调频脉冲使用 TX2、后64个线性调频脉冲使用 TX3。

    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    线性调频脉冲配置1 0 0 0 0 1
    …μ A
    线性调频脉冲配置63 0 0 0 0 0 1

    线性调频脉冲配置64 0 0 0 0 0 2
    线性调频脉冲配置65 0 0 0 0 0 2
    …μ A
    线性调频脉冲配置127 0 0 0 0 0 2

    线性调频脉冲配置128 0 0 0 0 0 4
    线性调频脉冲配置129 0 0 0 0 0 4
    …μ A
    线性调频脉冲配置191 0 0 0 0 0 4
    帧配置0 191 1 10 40 1 0


    您需要更改 frameCfg 命令中的其他参数以满足您的需求。
    最棒的
    Zigang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     
    您好 Zigang
    感谢您的回答
    我尝试了附带的脚本,但它导致了错误,传感器未启动
    如果我只包含一个线性调频脉冲配置条目、我知道该脚本可以正常工作
     
    任何额外的帮助都是最受欢迎的
     
    再次感谢
     
    Windows 10的邮件发送
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们支持的 API 类型以及演示可以支持的 API 序列类型之间存在差异。  您能告诉我您使用的是哪种演示代码吗?  然后、我可以 询问该演示的配置限制是什么。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >flushCfg
    >dfeDataOutputMode 1.
    >通道配置15 7 0
    >adcCfg 2
    >adcbufCfg 0 0 0 1
    >低功耗0
    >profileCfg 0 76.1 7 58 0 14 1 256 8000 0 48
    >线性调频脉冲配置0 63 0 0 0 0 0 1
    >线性调频脉冲配置64 127 0 0 0 0 2
    >线性调频脉冲配置128 191 0 0 0 0 4
    >frameCfg 0 191 1 0 100 1 0
    >setHSI LVDS ADC 启用
    > sensorStart

    嗨、Zigang 、这似乎工作正常

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 这完全有道理。
    Zigang