This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AWR1642BOOST:使用 AWR1642BOOST + DCA1000EVM 的 mmWave Studio 的 RESP 超时问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1642BOOST, AWR1642, UNIFLASH, MMWAVE-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/802061/compiler-awr1642boost-resp-timeout-issue-of-the-mmwave-studio-working-with-awr1642boost-dca1000evm

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMAWR1642UNIFLASHMMWAVE-STUDIO

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我尝试使用 AWR1642BOOST 和 DCA1000EVM 通过 mmWave Studio 捕获雷达信号、并且在进行 DataConfig 设置时遇到了问题

我按照 mmWave Studio 用户指南中的说明操作、连接正常。  

但是、当我设置 Dataconfig 时、会显示一条错误消息作为所附图片、我不知道如何解决它。  

任何建议均可获得采纳。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    传感器似乎有超时。

    您是否已检查 AWR1642板上的跳线位置?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    AWR1642BOOST 板上的跳线位置设置为 DEV 模式(011、SOP 模式2)、我通过跳线将 SOP1和 SOP0短接。

    正确吗?

    谢谢你。

    Yon-Pang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    我发现了另一个线索、即当我在 mmWave Studio 中设置连接配置时、一旦我将 MSS FW 文件加载到 AWR1642、Ner_OUT LED 将亮起、这意味着 AWR 器件中存在一些硬件错误。 您知道这是怎么发生的吗?

    非常感谢。

    Yon-Pang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yon-Pang、

    启动时是否按 NRST 按钮?

    此外、您是否使用 Uniflash 擦除器件上的闪存?

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    我按下 NRST 按钮、但 NERR_OUT 仍然亮起。

    我使用 Uniflash 擦除闪存、NERR_OUT 仍然亮起。

    我继续重新操作 MMWAVE-STUDIO、RESP 超时不再存在。

    我不知道哪一步是解决 RESP 超时问题的方法。

    但我感谢你们提供的每一项帮助。

    非常感谢。

    Yon-Pang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很可能需要闪存擦除步骤。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了!
    非常感谢。

    Yon-Pang