This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM94022-Q1:如果 LM94022-Q1接近3.2kV。

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM94022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/798188/lm94022-q1-if-lm94022-q1-is-close-3-2kv

器件型号:LM94022-Q1
主题中讨论的其他器件:LM94022

尊敬的先生:

我的客户开发汽车离子发生器。
我的客户认为 PCB 布局如下图所示。 离子发生器必须生成3.2KV 并靠近 LM94022。 离子发生器和 LM94022之间的长度为10mm~15mm。

LM94022有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dexter:

    我将深入了解这一点、然后再与您联系。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dexter、

    您能否在此处提供有关终端设备/用例的更多信息? 即、汽车中3.2kV 电离器的用途是什么? 很难从给出的图中推断出太多。

    通常、很难分辨离子发生器对我们的温度传感器的影响、3.2kV 是一个问题、因为它可能会导致噪声耦合到我们的器件中。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jalen:

    感谢您的快速回复。
    我将查看有关3.2kV 电离器的更多信息、并告知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dexter、

    请看着发卡回。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dexter:

    在此处进行跟进。 你有其他信息吗?

    Jalen