This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:带 Launchpad 的 IWR1642BOOST

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, TIDEP-0091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/802281/iwr1642boost-iwr1642boost-with-launchpad

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: TIDEP-0091

大家好、

我们目前正在为人数统计应用开发 IWR1642升压套件。

我们需要了解如何将雷达与 MSP Launchpad 集成、以及如何在与 MSP 集成后获取人员计数输出。

请任何人也能为我们提供帮助。

谢谢、此致

Smrithy。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Smirthy、

    人员计数演示通过 UART 输出后处理的对象数据、因此 MSP 需要以一定的容量获取此信息。 它不必是 UART、我们还有另一个演示(TIDEP-0091)、其中包含通过 SPI 向 MSP432发送的雷达数据。

    如果您有更多问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash