This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235:℃推荐一个能够输出&lt 的器件;100k Ω 时为1000mV

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235, LM20, LMT70, LM70
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/802269/tmp235-please-recommend-a-device-which-can-output-1000mv-at-100

器件型号:TMP235
主题中讨论的其他器件: LM20LMT70LM70

大家好、

 ℃推荐在100 μ A 时输出小于1000mV 的器件。  TMP235‘s 输出在100 μ A 时℃。高电平。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Tang -
    LM20是一个候选器件:


    第9页-此器件在100°C 时输出675mV

    LMT70也是您的理想选择:

    第6页、该器件通常输出574.117mV @ 100C 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、
    感谢您的回复。 很抱歉、我的问题描述不好。 我的客户使用了一个具有0至1V 窄输入范围的 ADC、他们需要在整个温度范围内将此 TEMP 器件的输出限制为1V。 在本例中、,Ω-45℃至100℃。 因此 LM20和 LM70无法满足此要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue -
    考虑到这种窄工作频带、我认为建议他们在 LMT70等器件中使用分压器将是我们器件最稳定的工作方式。 该器件的摆幅范围为1375mV @-55C 至302mV @ 150C。 例如、如果它们使用两个等值电阻器、则 ADC 的输出范围将在其要求范围内从0.687摆动到0.15V。