请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP235 主题中讨论的其他器件: LM20、 LMT70、 LM70
大家好、
℃推荐在100 μ A 时输出小于1000mV 的器件。 TMP235‘s 输出在100 μ A 时℃。高电平。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.