This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:从 AWR1843BOOST 获取数据

Guru**** 2562040 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/802271/awr1843boost-getting-data-from-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843

您好!

我让毫米波演示可视化工具正常工作。  现在、我希望从其 CAN 总线中提取信号。  如何在使 CAN 模块工作后解析数据?  AWR1843BOOST 支持的其他协议也是如此。  此 EVM 是否将信号输出到所有可用协议上、或者您是否必须启用该信号?   是否有任何相关文档?   

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认情况下、AWR1843 MMW 演示支持 UART 接口发送输出结果。 如果要使用 CAN 接口发送相同的数据、则需要在 MMW 演示中自行添加该功能。 但是、您可以从其中一个应用中获取参考、该应用通过 CAN 发送输出结果。
    dev.ti.com/.../node

    要启用希望器件通过 PC 接口发送的数据类型、请在毫米波用户指南中查找"guiMonitor" CLI 命令。

    此致、
    Jitendra