This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451:TMP451

Guru**** 2537240 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/801333/tmp451-tmp451

器件型号:TMP451

您好、专家。 在 TMP451数据表的第32页上、图片的测试条件如下:

油浴中16个2N3906,油浴中16个 TMP451,油浴中16个2N3906,1个 TMP451?

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hui -
    这将是16个 TMP 器件和16个2N3906器件。 (一对一关系)
    基本原理图请见29页的图41。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    另一个℃是、当我在油浴中使用 TMP451和2N3906时、局部温度固定为25.0000℃,、但远程温度变化约为25.0000℃、读数为25.0625℃、25.125℃、24.9375。 这是正常的吗? 为什么远程通道无法固定在25.00000℃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hui、

    这是温度与实际值相差~1 LSB 左右时的正常行为。 这有时是由系统中的热噪声或电噪声引起的。

    谢谢、
    David