This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫米波雷达传感器查询

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/800478/mmwave-radar-sensor-query

主题中讨论的其他器件:AWR1642AWR1443AWR1443BOOST

您好!

  是否可以在60m 距离处测量人体运动? 使用毫米波传感器?

谢谢、

Murugavel.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    用户需要考虑运动类型、以确定最佳的毫米波传感器和雷达信号处理。

    在我们的毫米波传感器系列中、您可能能够使用 AWR1642或 AWR1443。

    在以下应用手册中、AWR1443BOOST EVM 用于检测长达40m 的行走人员。
    www.ti.com/.../swra593.pdf

    我们还进行了其他实验、在这些实验中、可以执行波束形成来增大检测范围



    谢谢你
    Cesar