This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:iwr1443

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/798457/iwr1443-iwr1443

器件型号:IWR1443

你好  

有人能告诉我在 IWR1443中使用 ADC 之前使用了哪种低通滤波 。 滤波器截止频率是否随 ADC 采样率而变化?

我有一个应用程序可能会在正常工作范围之外看到大型目标。  混叠 可能是一个问题

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    此问题已分配给专家、他们将在下周回复您。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

      基带链执行的滤波旨在为可能混叠回通带的任何频率提供优于60dB 的抗混叠衰减。 是滤波器截止频率根据采样率进行缩放、以便提供 优于60dB 的抗混叠衰减。

    下面是5MSPS (复数1X 速率)配置下的抗混叠衰减示例。 请参阅具有 HPF 配置的曲线。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案很好   

    谢谢