This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/HDC2010METER-EVM:是否存在与使用 I2C 的 HDC2010METER-EVM 相关的任何可用项目

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC2010METER-EVM, HDC2010EVM, HDC2010, CC2640R2F, CC3220SF, BOOSTXL-BASSENSORS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/798228/ccs-hdc2010meter-evm-is-there-any-project-available-related-to-hdc2010meter-evm-using-i2c

器件型号:HDC2010METER-EVM
主题中讨论的其他器件: HDC2010EVMHDC2010CC2640R2FCC3220SFBOOSTXL-BASSENSORSMSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我下载了 HDC2010METER-EVM 的所有数据表、用户指南和软件文件夹、但未找到与其应用相关的任何代码或项目、没有要打开的 CCS 项目并浏览代码流。

在一个文件夹名称"snac077"中、一个是.css 文件、但该文件不是使用 CSS 打开的。

请帮助我如何使用 I2C 协议获取此电路板的应用代码。

谢谢、此致、

埃克塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ekta -

    源代码位于您下载的 zip 文件中。

    打开 CCS 后、您将导入:  

    然后浏览至要导入的项目

    您构建它、并通过 SPI-Bi-Wire 接头 J1等下载它(如果需要)  

    希望这能帮您解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    谢谢、我能够导入项目。 一些问题:

    1) 1)我想知道我们是否有任何现有的应用项目喜欢记录温度值或使用 I2C 为 HDC2010EVM 进行数据传输 、以便我们可以用于演示。

    2) 2)如何在评估板 HDC2010EVM 中刷写项目。

    谢谢、此致、

    埃克塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ekta -

    HDC2010EVM (硬件与 HDC2010METER 不同) GUI 如下所示=>

    它通过 I2C 操作 HDC2010、具有以下圆圈内的记录功能:

    如果您需要更嵌入式的解决方案、还可以使用任何 SimpleLink MCU 平台(MSP432P401R、CC2640R2F、CC3220SF 和类似产品)和 BOOSTXL-BASSENSORS 来选择其他方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的回答。  

    我使用的是具有 HDC2010湿度和温度传感器的板 HDC2010METER-EVM SENS020A、我想了解 I2C 在这方面的工作原理、以了解该功能、从而进一步实现 I2C。

    谢谢、此致、

    埃克塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ekta -
    我指向的代码示例将 I2C 操作嵌入该项目的 main.c 中(请参阅第92至137行、即 while 1循环、用于读取结果并显示结果)