Thread 中讨论的其他器件: OPT3101、 TIDA-00663
尊敬的团队:
我的客户需要一个接近传感器来测量一台机器的部件相对于另一台机器的动态距离。 行程为30mm、分辨率为0.1mm。 客户尝试使用 LDC1614。 由于周围的一切都是由铝制成的、因此器件的响应会受到线圈附近的每次运动的影响、只要将手靠近线圈10cm、读数就足够了。
a)是否有办法使用 LDC1614降低此噪声?
b)我们能否从传感器产品系列中推荐在环境干扰时不受影响的另一个器件?
谢谢、
费德里科
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户需要一个接近传感器来测量一台机器的部件相对于另一台机器的动态距离。 行程为30mm、分辨率为0.1mm。 客户尝试使用 LDC1614。 由于周围的一切都是由铝制成的、因此器件的响应会受到线圈附近的每次运动的影响、只要将手靠近线圈10cm、读数就足够了。
a)是否有办法使用 LDC1614降低此噪声?
b)我们能否从传感器产品系列中推荐在环境干扰时不受影响的另一个器件?
谢谢、
费德里科
您好!
一般而言、光学传感器不受金属环境的影响。 光学器件的设计方式只能"查看"一个特定点。
例如、OPT3101的总范围为15m、16位精度、分辨率为0.2mm。
另一种光学方法是测量单个脉冲的飞行时间、正如在 TIDA-00663上所做的那样。 此设计以55ps 的分辨率测量单个激光脉冲的时间、结果为1.6mm。
我建议您查看毫米波传感器、这些传感器还可用于距离测量、并可实现亚毫米级的分辨率。
查看此处:
http://www.ti.com/sensors/mmwave/what-is-mmwave.html
在这里:
此致、
Steffen