This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:卡在 SPI 连接处

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, UNIFLASH, IWR1443BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/776932/dca1000evm-stuck-at-spi-connect

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1642BOOSTUNIFLASHIWR1443BOOST

好的、这个问题在这个论坛上经常被问及、但是这些帖子中没有一个对我有用的帖子。

我有一个 ES1.0 AWR1642BOOST 与 DCA1000板(最新版本)配合使用。 我关注的是在线视频以及快速入门指南。 我有 mmWave Studio 1.0版和2.0版、并且我已经在这两个版本的 mmWave Studio (mmWave Studio 1.0包含 ES1.0板的文件)上执行了所有步骤。 但是、只要我按下 SPI Connect、就不会发生任何情况、程序就会卡在那里。 我无法使用任何其他按钮或命令。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在连接 mmWave Studio 2.0的图像、以防您希望我试用它。 这也会卡在 SPI 连接处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    此问题已分配给专家、他们将在明天返回给您。

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    您在 EVM 上的 SOP 设置是什么?

    确保 SEMTEC 已牢固连接。

    使用 Uniflash、请擦除 EVM 上的 sflash、然后重试(链接)。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何检查 EVM 上的 SOP 设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    查看下图、右下角的"SOP 控制"标签

    请查看  位于此处  第18页第2.7节的1642用户指南。

    另请观看毫米波视频 2.4 DCA1000培训视频;它介绍了视频的1:40左右的 SOP 设置

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash、

    您的身体状况良好。
    您能否尝试使用 Uniflash 并擦除 EVM 上的 sflash 并重试(链接)。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已擦除闪存、但问题仍然存在。 下面是我的输出:我注意到我有一个错误-"Status:Failed、Error Type:RRFDCCARD_SUCC"。 这是因为我的以太网是 Intel I219-LM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    1) 1)更改 DCA1000开关以反映下图

    2) 2)更改从 PC 到 DCA1000的 USB 电缆

    3) 3)尝试使用其他计算机

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否验证我的 DCA 交换机是否配置正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    看起来像您选择了12位模式、将其更改为16位、如下图所示。

    请尝试前一帖子中所述的其余步骤

    2) 2)更改从 PC 到 DCA1000的 USB 电缆

    3) 3)尝试使用其他计算机

     

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    仍然卡在 SPI 上。 没有任何改进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash、

    在另一台计算机上试用的结果是什么?

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在 SPI 连接处卡住。 电路板本身是否存在问题? 我已经向您展示了我的交换机配置和设置、并在3台不同的计算机上尝试过、但没有结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash、

    看起来您的电路板可能有问题、让我在1-2天内回复您。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我接受了您朋友的请求、但尚未收到回复。 请查看!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash、

    PM 已发送。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我遇到与您相同的问题。
    当我刷写官方演示时、我还卡在 SPI 连接上。
    我的同行版本:
    (1) IWR1443BOOST ES3.0
    (2) DCA1000EVM

    我的解决方案是:
    首先、我指的是"mwave_stdio_user_guide.pdf"、section6.1.4为我的解决方案提供了"如果 SPI 连接不成功、您可能需要擦除串行闪存并使用 Uniflash 工具重试"。
    第二、我打开 Uniflash 并将 IWR1443BOOSTEVM 设置为"Format SFLASH"。
    最后、我在 mmWave Studio 中重试、然后进行测试。

    希望我的答案能为您提供帮助。