This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:DCA1000EVM 无法进行 mmWave Studio 数据收集

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, DCA1000EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/772472/iwr1443boost-mmwave-studio-data-collection-fails-with-dca1000evm

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMUNIFLASH

我有一个新的 IWR1443BOOST 和新的 DCA1000EVM、我正尝试按照 此处培训的说明通过 mmWave Studio 收集数据。 我通过60引脚 Samtec 电缆连接了两块板、两块板均通过单独的5V 2.5A 电源供电、并将 micro-USB 和以太网电缆适当插入板和计算机(Windows 10)。 SW3开关在 DCA1000EVM 上设置为 DC_JACK5V_IN、而 DCA1000EVM 的 micro-USB 连接到 FTDI 接口的 J1。 已安装 FTDI 驱动程序、并且所有端口均已识别、如设备管理器中所示。

IWR1443BOOST 上的 SOP 引脚设置为:

SOP0 已关闭
SOP1 已关闭
SOP2 打开

在为 DCA1000EVM 配置静态 IP 地址后、我启动了 mmWave Studio 2.0.0.2、并运行以下命令。

  1. 单击 Set (设置)(1)
  2. 选择 COM4作为 COM 端口、然后单击 Connect (2)(连接(2))
  3. 使用"..."导航至 BSS 固件 然后点击"Load"(3)
    1. 所选固件为 C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\rf_ever_firmware\radarss\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin
    2. mmWave Studio 更新、以正确显示 BSS 固件版本和补丁程序编号
  4. 使用"..."导航至 MSS 固件 然后点击"Load"(4)
    1. 所选固件为 C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\rf_ever_firmware\masterss\xwr12xx_xwr14xx_masterss.bin
    2. mmWave Studio 更新、   分别将 MSS 固件版本和修补程序编号显示为0.0.0.0 (00/00)和 NA。  

当我尝试移至下一步骤(SPI 连接(5))时、我怀疑它失败的原因是上面步骤4中的 MSS 固件无效。  

输出日志:

GM:构造函数
GM:Thu Feber 14:39:54 2019
RSTD.Transmit ("/Settings")
[14:39:55]
[14:39:55]###正在运行启动脚本:“C:\ti\mmwave_studio 02_00_02\mmstudio \Scripts\Startup.lua”#Wave##
[14:39]/Settings/Scripter/Display
,
“UnattimeTransmit”(/Settings/Scripter/DateTime:55:39),“Unattened to Transd:55:39:55](“Unred:55:39:39:55:39],“Unrewed.Transmit”(Unrewed.R)”(“Unrewed.R:55:55:55:55:55:39:55:55:39:39:55
[14:39:55] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client

/Settings/Clients/Client
/Settings/Clients/Client

/Settings/Clients/Client
/Settings/AL 0/dll”、“C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\clients\\\LabClients\\\LabClients.dll”)[14:39:55]RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0_00_02_true”、“trapstudio”[014:39\mmstar.55]RSTD14:39\R55\V55\V55\RSTUr”(“/Settings/Clients/Client)[14:39:39\V55\RSTDP.39\V55\RSTUr“”、“”、“”、“RSTD14:39\V55:39\V55\V55\V55\V55\V55\V55\V39\V55\V55\V39\V55\RSTL”(“”[07:14:39\V55\V55\V39\V55\V55\V55\V39\V55\V55\V55\V55
/Settings/Clients/Client
[14:39:55] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Enabled”,“TRUE”)
[14:39:55] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval


/Settings/Automation/Automation”,“1”)[14:39:55] RSTD.SetVar (“/Settings/Monitors/UpdateDisplay”,“TRUE”)[14:39:39:55] RSTD.AppVar (“/Settings/Monitors/OneClickStart”,
“RSTD.39
:RSTD:55](“RST.\RSTD\RSTD.39”,“RST.56](“RST.\RSTD.39:RST.S”)”[14:“RST.56]

将设置保存到"C:\Users\Kirk\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[14:39:55] RSTD.transmit ("/")
[14:39:55] RSTD.AL_BUILD (14
:39:55] RSTD:39] RSTD:55[RTI:14:39]




[RTI:14:55][RTU:39][RTI:14:39] RTI

:14:55][RTU:39][RTI:14:39][RTI:14:55][RTU:39][RTI:14:39][RTI:14:39][RTI:14:39][RTI:14:55][RTI:14:39][RTI:14:39][RTU:39][RTI:14:39][RTI:14:39][RTI:14:55][RTI:14:39][RTI:55][RTI:14:39][RTU:39][RTU:39][RT



[14:40:15][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[14










:40:18][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Kirk\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')[14:40:19]测试= false [14:40:19][14:40:19]*已成功完成* RadarAPI 脚本[14:40:40][RadarAPI][RadarAPI 控制板状态:14:40][RadarAPI:40][14:40][RadarAPI:40][RadarAPI:40][RadarAPI:40]:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40](通过[Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40][Radarapi:40 已通过
[14:40:41][RadarAPI]:正在关闭 GPIO 控制端口()
[14:40:41][RadarAPI]:状态:已通过
[14:40:

42][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)[14:40:41][RadarbaudAPI:14:40][Radarapi]:14:40][Radarbaudate:40][RadarAPI



:14:40:40][RadarapiAPI:14:40][Radarapi:40:40][Radarapi:40:40][Radarapi:40:40:40][Radarapi:40][Radarbaudr 连接到 Radarapi:40][Radarapi:40:40:40:40:40:40][Radarapi:40:40:40][Radarapi:40:40:40:14:40:40:40:40
AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
[14:40:49][RadarAPI]:状态:通过
[14:40:49][RadarAPI]:RS232未连接!!!!!
[14:40:49][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
[14:40:49][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1443")
[14:40:49][RadarAPI]:Status:Passed
[14:40:49] Device Status:XWR1443/SOP:2/SOP:1440

[RadarAPI\X40:14:40][RadarAPI

:
14:40:40][RadarAPI:14:40][RadarAPI:14:40:40:40][RadarAPI:14:40:40:40:40:40:40][RadarAPI\RadarAPI\RadarAPI:14:40:40:40:40:14:14:40][RadarAPI:14:40:14:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40][RadarAPI:[RadarAPI:[RadarAPP:40:14:40:40:14:40:40:40:40][RadarAPI:[RadarAPP: ar1gui.ini'



[14




:41:04][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion ()[14:41:04][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.01 (05/10/17))[14:41:05][Radarapi]:ar1.GetBSSPatchFwVersion:(02.00.01 (05/10/17))[14:Radarw2041:r_pru20_prueld_pru20_pruelimum_pru20_pru20_enuelime.014_pru20_pru_pru20_pru_pru_pruelo100\[14:14020_pru_pru_pru_pru_pru.14_pru_1401.00_pru.14_pru.14_pru.14_pru.14_pru20_pru_pru.14_pru.14_pruelapi\1401.00_pru.14_

我在 这里发现了一个相关问题、该问题由解决  

1.下载 Uniflash 并格式化 SFLASH
2.下载 mmWave Studio 2.0.0.2
3.使用 DataCaputeDemo_xWR.lua 脚本
因此、我尝试从1开始复制这些步骤。) 下载 Uniflash 并格式化 SFLASH。 但是、当我尝试使用以下代码执行此操作时  

我收到如图所示的错误"Cannot read property 'DS' of undefined"(无法读取未定义的属性'S')  

由于我只是尝试运行演示并按照给出的步骤进行操作、我对导致此失败的原因感到困惑、因此非常感谢为解决此问题提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirk、

    这是一个好问题。 我将在下周与我的团队进行交谈、并让他人作出回应。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kirk、

    1. 确保使用 uniflash 擦除 sflash、
      1. SOP 设置为:SOP0和 SOP2关闭、SOP1打开
      2. 擦除之前、在 EVM 上按 nRESET
    2. 与 DCA1000连接
      1. SOP 设置为:SOP0和 SOP1关闭、SOP2打开

    希望这对您有所帮助

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    当我尝试使用 uniflash 擦除 sflash 时、会像以前一样出现错误"Cannot read property 'DS' of undefined"(无法读取未定义的属性'S')。 我具有如您所述的 SOP 设置(SOP0和 SOP2关闭、SOP1打开)、并在尝试格式化 uniflash 中的 sflash 之前按了 NRST。

    是否有任何关于导致此错误的原因及其解决方案的想法? 我发现 这篇文章 建议禁用 WiFi 并关闭笔记本电脑上的防火墙、我已经尝试过、但仍然收到相同的错误。

    基尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:

    我仍然无法使用 Uniflash 擦除 Windows 10计算机上的 sflash、但是、我使用 uniflash 成功擦除了 Ubuntu 16.04计算机上的 sflash、这让我暂时可以解决此错误。 我想解决 Windows Uniflash 问题、但使用 IWR1443Boost 和 DCA1000EVM 收集数据不再是我的障碍。

    但是、现在我遇到的问题是 mmWaveStudio 未检测到 DCA1000EVM 以太网、在这里我收到错误:

    ConnectRFDCCard 状态:
    RRFDCCARD_SUCCESS
    以太网电缆已断开连接
    请检查… !!!

    我的计算机通过检查已配置为指定 IPv4属性的本地连接来识别以太网电缆:
    192.168.33.30
    255.255.255.0

    以太网电缆通过 USB-C 适配器连接到计算机、因为笔记本电脑没有专用的以太网端口、但由于 Windows 网络连接中显示的连接、我认为这不是问题。 我们也非常希望能找到解决这一问题的办法。

    谢谢、

    基尔克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kirk、

    某些以太网转 USB 适配器存在毫米波问题、您是否可以使用具有内置以太网适配器的其他计算机? 或其他适配器。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kirk、

    希望您的问题已得到解决、如果您仍有任何疑问、请开始另一个主题。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    很抱歉、我忘记提前回复了。 我的设备在几天后开始与我的 PC 正常通信、但我没有更改任何设置、因此我的问题已得到解决、尽管我不确定具体的解决方式。 感谢您为使其正常工作提供的所有帮助!

    基尔克