This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:CCS 加载到 EVM 的 mem_capture 存在问题。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/776334/ccs-awr1642-the-problem-with-mem_capture-loaded-to-evm-by-ccs

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

当我将 xwr16xx_mem_capture_dss.xe674加载到 C647X_0时、不能创建 Task.c。 然后我找到 它、然后找到该文件。

howerver、当我将 xwr16xx_mem_capture_MSS.xer4f 加载到 Cortex_R4_0时、MSS_per4ft.c 也无法成立。 但是、我在计算机中找不到该源文件。

因此、gDataCube (0x20000000)中的数据为空。

那么、我应该怎么做才能获得原始数据?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    有许多与此演示相关的线程。

    请搜索此论坛

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送相关主题链接

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是其中之一

    e2e.ti.com/.../666331

    您可以在互联网上搜索"mmWave SDK Capture DEMo"


    请注意、最新的 SDK LTS 版本不再支持捕获演示。

    支持仅由社区提供

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    sdk1.0.0中的捕获演示不支持我们的 EVM。 因此、我们在 mmWave_sdk_02_01_00_04\packages/ti\drivers\test\mem_capture 中选择了 mem_capture。

    然后、我们按照 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/744302/2748681?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AWR1642mem_capture#2748681中的步骤操作

    "%20="">">

    我们在第3步中遇到问题。  当我将".xer4f"加载到 MSS 时、 找不到名为"ms_per4ft.c"的源文件。

    我想知道我可以从何处获取该源文件。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我搜索了这些文件、但没有提及名为"mms_per4ft.c"的文件

    因此、我不确定该文件是什么。

    加载可执行文件并搜索源文件很奇怪。

    可执行文件不应在源文件上可靠。

    请使用提供的 make 文件构建 mem_capture 测试

    谢谢你
    Cesar