任何人、
我最近需要从模拟温度器件获取温度;我的第一次尝试是 LM35C、它工作良好、但它没有进入负温度范围。 因此、我对 LMT84LPM 提出了一些新的建议、期望我可以换掉这两个器件、并更改数学运算以得出温度。 嗯、这是一个不好的地方。 在网上做了一些很好的研究并阅读了数据表、所有这些都导致我没有任何结果。 实际上、无论我做什么、Arduino 的 Analog Pin 返回的值都是186。 如果我在拇指和食指之间挤压 LMT84、我可以让它向下改变、这是对热量增加的典型反应。 但是、我无法获得数据表范围内的结果。
侧注:数据表指示 在输出引脚上使用电容器和电阻器。 无论我是否使用组件、我仍然得到186个值。
VR/JW