This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:关于 MATLAB 脚本"plot_MOSTE_Tirl.m"

Guru**** 2546820 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/774552/iwr1443boost-about-matlab-script-plot_gesture_twirl-m

器件型号:IWR1443BOOST

我将使用 IWR1443BOOST 和 MMWAVE_INDUSTRIAL_toolbox_2_5_2演示手势。
我对"mmwave_industrial_toolbox_2_5_2\labs\lab0009-sestion-recog-tirl\GUI"中的 MATLAB 脚本"plot_estate_tirl.m"有一些疑问。

"plate_sestate_tirl.m"中有十个矩阵、如下所示;

数字检测
numdetectionspos
数字检测
双倍频程
Doppleravepos
多普勒文内格
行距
magsum
血管
Rangeidx

1)请告诉我每种矩阵的含义。
我假设以下矩阵的含义。 我的假设是否正确?

双倍频程:雷达测量的移动手的平均速度。
距离波形:雷达测量的距离[距离]与手之间的平均值。
角形:雷达测量的手部位置角度值。

2)关于"数字检测"、"dopplerave"、"magsum"和"rangeidx"、
这些不用于确定脚本中的手势、对吧?

请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)是的、没错。

    2) 2)向量用于进行手势检测。 一些矢量与扭转手势更相关、而其他矢量与滑动更相关。 当发生任何类型的运动时、数字检测和 magsum 被用来触发算法。 Dopplerave 用于对运动进行分类。 Rangeidx 还用于确定运动是否在目标范围内。 本演示仅考虑距离传感器0.35m 内的运动。

    Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amanda:  

    感谢您的快速回复。 我理解您的回答。  

    我还有其他一些问题、请告诉我。  

    1) 1)数字检测用于触发算法....

      在"数字检测"中输入雷达检测到的值是多少?  

      此外、什么是 Numdetectionspos 和 Numdetectionsneg 的解出?

    2) 2) Doppleravepos 是移动手指接近速度的平均值吗?  

      Doppleraveneg 移动手指的分离速度平均值吗?  

    此致、  

    Shoko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请见以下答复;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shoko

    1) 1)正/负之间的差异是检测与正多普勒还是负多普勒相关联。
    2) 2)正/负是正多普勒和负多普勒的平均值、与接近或远离传感器相关。

    Amanda