This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080:校准差异 hdc2080和 hdc2010

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC2080, HDC2010, HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/776679/hdc2080-calibration-differences-hdc2080-and-hdc2010

器件型号:HDC2080
主题中讨论的其他器件: HDC2010HDC1080

您好!

在对某些 HDC2080传感器进行一些可疑的传感器读数后、我们订购了一小批 hdc2010和 hdc2080来评估这些传感器。

我们要求 PCB 的供应商按照 TI 指南(snia025.pdf)进行处理。

当 PCB 进入时、我对其进行了测试、发现两种类型的传感器报告的相对湿度值之间存在显著差异。

与 HDC2010相比、所有 HDC2080的湿度值都降低了约5%。

第二个意见(klimalogg_pro)同意 HDC2010在一定百分比内的值。

这看起来像是我们得到的 HDC2080批次的工厂校准问题。

此外、我希望 HDC2080对变化的反应比 HDC2010更快、但数据表在这里不起作用、HDC2080数据表是 HDC2010的"复制粘贴"作用、HDC2010的图形仍在此处。

HDC2010数据表看起来像是 HDC1080传感器的一部分"复制粘贴"。

hdc2010/hdc2080上的湿度和温度寄存器不是14位、而是16位、两个 LSB D1和 D0并不总是为零、这些位中实际上有信息!

那么、有两个问题、

这种校准差异是否可以接受?

此外、请更新数据表。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治-
    Hum_OFFSET_ADJUST 寄存器(寄存器0x09)可供您(终端用户)校准最终产品-如果测量值在处理和组装后始终关闭5%-则可以将该寄存器设置为0x19 (或0001 1001)值以进行校正。 无论如何、这是一个好的做法-在您的最终测试/检验投入生产中使用此机制。

    我想我知道您对 LSB 与(或许) MSB 位的看法-我将与我们的系统和设计人员进行联系、以便根据需要更新/更正数据表。