This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:袖带 LVDS 示例

Guru**** 2557310 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR6843ISK, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/773522/iwr6843-cuff-lvds-example

器件型号:IWR6843
Thread 中讨论的其他部件:IWR1642

您好!

我正在尝试使用 DCA1000的 LVDS 接口从 IWR8643流式传输数据。 我想从原始 ADC 样本开始、最后转到已处理/自定义数据。 我计划使用 C:\ti\mmwave_studio 02_00_00_02\mmWaveStudio\clients\AR1xController\RF_API.dll 中提供的 API 来控制 DCA1000、但是我很难通过 CBUFF 接口获取数据。

我注意到、multi_SOLET_68xx 实验包含用于从 LVDS 接口传输数据的代码、因此我将其加载到 IWR6843ISK 上。 手势实验室生成的数据是自定义数据、而不是原始 ADC 数据、但它认为这是一个很好的开始位置。

对 MSS、DSS 进行编程并连接到 UART 端口后、我发出以下命令" lvdsStreamCfg 0 1 "。 雷达几乎立即响应"DSS 帧处理最后期限未命中异常"。 这让我相信、此功能从未用于此演示。 请注意、我不会向雷达发出任何其他配置命令、因为实验的用户指南中规定了"… 手势演示固件在启动时使用预编程的线性调频脉冲配置自动配置传感器"

 是否有演示 CBUFF 设置的示例固件来流式传输已知可正常工作的 IWR6843的原始 ADC 数据和/或自定义数据?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    手势演示不适用于 LVDS 流捕获应用。
    当前支持的 LVDS 采集配置是通过 mmWave Studio 实现的。
    此时此刻、令人遗憾的是、没有固件可用于演示 IWR6843的自定义数据。

    对于数据路径架构、有为 AWR16xx 编写的应用手册、它与68xx 系列器件类似。
    这还为通过 LVDS 接口获取自定义/处理数据提供了框架工作。
    www.ti.com/.../swra555.pdf

    另请查看以下应用手册
    www.ti.com/.../swra581b.pdf
    本应用报告演示了如何解读使用 Capture Demo 或 mmWave Studio 捕获的原始模数转换器(ADC)数据。

    您是否能够使用 DCA1000并使用 mmWave Studio 捕获原始 ADC 数据?

    谢谢、此致、
    CHETHAN Kumar Y.B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 我没有使用 IWR6834和 DCA1000收集原始数据、但我使用 IWR1642收集了原始数据、发现该过程不符合我的需求。

    我将查看数据路径架构说明并从此处继续。

    此致、

    John