请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOST、
您好!
我成功地使用连接到 DCA1000EVM 的 AWR1843BOOST 在 mmWave Studio 中运行了数据采集演示、没有任何问题。 现在、我想在不同时运行 mmWave Studio 的情况下、通过 DCA 将原始数据通过以太网(连续)从雷达流式传输到 PC。
我从数据采集演示开始、并记录了使用 Wireshark 通过以太网发送到 DCA 板的命令。 然后、我关闭 mmWave Studio 并使用我自己的应用程序通过以太网发送这些相同的命令。 DCA 成功地回答了每个命令、但一旦数据传输开始、我就看不到任何以太网流量、几秒钟后、DCA 上的一个 LED 指示 LVDS 数据路径错误。 我怀疑这是因为雷达不会通过 LVDS 发送任何数据。 我假设雷达需要通过 USB 发出命令才能开始发送 LVDS 数据、但我不知道如何执行此操作。 是否有任何关于如何继续的建议? 谢谢你。
此致、
Mattik