This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP302:电源电压的绝对最大额定值

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/773350/tmp302-absolute-maximum-rating-of-supply-voltage

器件型号:TMP302

THS 支持团队

绝对最大额定值的电源电压最小值是多少? 我认为应该将其添加到数据表中。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tamio

    让我检查并确认您的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    根据设计、电源电压的绝对最小值为-0.3V。 希望这些信息有助于解决问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashara

    感谢您的检查。

    请至少更新 TMP302的数据表、并检查其他 TMP 器件是否定义了电源电压的绝对最小值。

    谢谢

    TAMIO