This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95071:关于充电设备模型(CDM)规范

Guru**** 1178850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/769400/lm95071-about-charged-device-model-cdm-spec

器件型号:LM95071

您好!

您能告诉我 CDM 规格吗?
数据表中描述了以下内容。
这应该 是±250V 而不是±200V、不应该是吗?




此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yusuke、

    数据表中的 CDM 规格是正确的、但我可以重复检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit-San、

    感谢您的友好支持。
    客户认为 CDM=200V 过低。 此器件是否实现了 CDM = 250V?
    我们期待收到您的双支票结果。

    此致、
    Yusuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tsukui

    我检查了器件规格、它实现了 CDM=250V。 我们需要针对相同的内容更新数据表、并且需要一些时间才能确保数据表反映更新后的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit-San、

    感谢您的善意回应。

    〉我们需要更新相同的数据表、并且需要一些时间才能确保数据表反映更新后的值。
    →你能得到一个详细的时间表吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yusuke、

    更新数据表的暂定时间表将在今年4月的某个时候进行。