请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM35 主题中讨论的其他器件: LMT84、 TMP235
大家好、
在提出此问题之前、我已真诚地尽力研究此问题... 也就是说、我使用 Arduino UNO 对 ATtiny85微处理器进行编程、以读取 LM35C 并根据 LM35C 的范围点亮 LED。 我的主要问题是、"如何配置 LM35C、以便将摄氏温度范围设置为低于2C。 我在互联网上看到了几个与此相关的电路图、但没有一致的解决方案;因此、我想咨询专家。 相关信息可能是、我使用的 ATtiny85采用基本形式、速度为1MHz、而不是8MHz。