This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MMWAVE-SDK:MMWAVE-SDK

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/770867/linux-mmwave-sdk-mmwave-sdk

器件型号:MMWAVE-SDK

工具/软件:Linux

理想情况下、USB 网络摄像头应该有一种通过 USB 批量传输传输数据的模式、然后可以轻松地与众多现有软件驱动程序连接、并且可以在机器人中常用的单板计算机的许多实现方式下提供支持。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能详细解释一下您的问题吗? 器件是什么? 用例是什么?您计划对此器件执行什么操作?

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    我正在关闭此机票、因为我们没有收到您关于此主题的反馈。 如果您有进一步的问题、请随时打开新的机票。

    此致
    尼廷