This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:使用 NVDIA Jetson tx2从 AWR1843BOOST 提取原始雷达数据

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/771755/awr1642boost-raw-radar-data-extraction-from-awr1843boost-using-nvdia-jetson-tx2

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOSTAWR1843

我有一个 NVDIA Jetson TX2开发板和一个 AWR1843BOOST EVM。 如何使用该开发板获取原始 ADC 数据?

下面的屏幕截图提供了器件上的可用接口。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    AWR1843没有 CSI-2接口、而是具有用于原始数据传输的 LVDS、仅用于调试。
    请在此处遵循数据表-
    www.ti.com/.../awr1843.pdf


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有得到"..仅用于调试"


    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下,我是否可以使用 LVDS 到 CSI2桥接器来读取原始 ADC 数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、

    您可以使用 LVDS 至 CSI2桥接器来实现此目的。 请参阅 AWR1843数据表中的“LVDS 接口时序”和“LVDS 电气特性”。
    如果 LVDS 至 CSI2桥接器可以满足这些规格、则可以在设置中使用它。

    请注意、AWR1843中的 LVDS 接口仅用于调试目的。

    谢谢、
    Raghu