This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IVC102:S1 S2的时序问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: IVC102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/769246/ivc102-question-on-timing-for-s1-s2

器件型号:IVC102

您好!

我对两个开关 S1和 S2的时序有疑问。 我不会使用具有可变积分时间的 IVC102。 我将执行以下操作:

  • 通过关闭 S1来施加传感器信号
  • 等待 IVC201的输出达到定义的值、使用比较器、并对时间进行计数
  • 然后打开 S1
  • 等待时间1 (数据表中的保持时间)
  • 关闭 S2
  • 等待10µs μ s 对积分器放电
  • 打开 S2
  • 等待时间2 (数据表中的预积分时间)
  • 打开 S1进入下一个周期

现在、我的问题是、我希望使时间1和时间2尽可能小。  当我 µs 放大器的转换率时、数据表显示3V/μ s。 因此、我的最大值 输出电压将为2 V、因此、如果时间1和时间2为1µs μ s、这是否正常?

此致

Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Guido:

    对此进行了研究。

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Guido:

    数据表中建议的预置时间为10us。 它说:"这个预集成保持周期确保 S2在 S1闭合之前完全打开、这样就不会丢失输入信号"

    对于预置和保持时间、我将参考这些操作的数据表部分。 对于保持时间、它说:"在 S1断开后大约5µs μ s、输出电压稳定并且可以测量"、但数据表部分中也有更多详细信息。

    您可能可以根据条件降低、但您必须进行测试以确保这是可以的、因为我无法保证数据表建议之外的内容。

    最棒的

    Alex