This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443BOOST

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/768702/awr1443boost-awr1443boost

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR1443
您好!
我们 现在正在开发 AR1443EVM-010评估板。
但使用 uniflash_4.6.0将演示文件刷写到 AVR1443时出现错误。
我们使用的是" mmWave_SDK_02_01_00_04"。请查找随附的日志 uniflash 日志。
谢谢、
Hrishikeshe2e.ti.com/.../uniflash_5F00_log.txt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当我们尝试使用"mmWave_SDK v01.00.05 "演示二进制文件时、我们能够使用 uniflash_4.6.0将演示文件刷写到 AVR1443。 但是、在按"Send config to mmWave device"时、演示可视化工具不会重新显示。 我们能够检测到端口、它显示"Hardware Connected"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hrishikesh 您好!
    您能告诉我们 AWR1443器件的最新版本(ES3.0)吗? 您可以参阅勘误文档(www.ti.com/.../swrz075c.pdf) 、通过器件上的标记来识别器件版本。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我们现在正在开发 AR1443EVM-010评估板。  评估板上的雷达芯片具有以下顶部标记、但我们无法在数据表和版本信息的这些器件标记之间找到匹配项。

    器 件型号为"XAR1243"、第4行完全空白、没有 AWR1443标识符(964)。 我们如何最终确定版本。

    谢谢、

    Hrishikesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hrishikesh 您好!
    此 EVM 是在线购买的吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    否、此 EVM 是 TI 根据我们的硬件团队的要求交付的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hrishikesh 您好!
    这似乎是 ES1.0的初始原型样片、尚未上市、不再受支持。 请您购买具有 ES3.0生产器件的最新 EVM。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回答。

    谢谢、

    Hrishikesh