This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:如何查看 GUI 的输出距离?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/769496/ccs-iwr1642boost-how-to-see-output-distance-of-gui

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

 我想在 PC 上看到 iwr1642boost 的输出。 我该怎么做?  

此电路板的距离范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arpit、

    您是否在讨论毫米波可视化工具? 如果将鼠标悬停在其中一个点上、您可以看到 x 和 y 坐标。 您还可以使用 Record (记录)功能从输出.csv 文件获取范围信息。

    传感器的最大距离为100-125米、但您无法单独使用可视化工具查看。

    如果您有更多问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是如何使用 iwr1642boost 实际测量最大距离? 我不知道如何使用 iwr1642boost 进行设置。 我是否需要下载任何软件来查看该距离。并说明测量距离的总过程。 请在这里帮助我。