This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LMP91000:将气体传感器 AFE 与 LMP7721连接时出现问题

Guru**** 1158620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, LMP7721, LM4040, HDC2010, HDC2080, REF3020, REF3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/842418/compiler-lmp91000-issue-to-connect-gas-sensor-afe-with-lmp7721

器件型号:LMP91000
主题中讨论的其他器件: LMP7721LM4040HDC2010HDC2080REF3020REF3120

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、社区

我 使用 LMP91000和 LMP7721配置了硬件、如线程所示、


此外、我使用公式来确定气体传感器浓度、

但是、从模拟引脚读取数据后、我无法按预期获得输出、WE 和 AE 引脚提供几乎相同的输出、有时它显示负 ppm。

有人能告诉我我我哪种配置出错了吗?

提前感谢、

Nikunj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikunj -  

    您使用的是 EVM 还是您自己的电路板?  

    您能展示您的原理图吗? (当您在这些文章中提到原理图和原理图概念时)- 最好先了解您连接的内容。  

    BR -  

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh Wyatt、您好!

    我找到了我的拜德的 schematice2e.ti.com/.../4-lead_5F00_Sensor_5F00_LM7721_5F00_Breakout_5F00_Board.pdf

    此致、

    Nikunj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikunj -  

    感谢您的抽签-将学习此内容并在下周初返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikunj -  

    我不确定您从何处获取 H2S 传感器、但我在规格传感器中找到了一个-如果您注册并登录 https://www.spec-sensors.com/register/ 以查看其 EVM 的原理图、则会显示其传感器和 LMP91000将两个工作电极连接在一起。 您可能希望使用他们的传感器和此设计。 他们有完整的在线产品。  

    此外、请注意、此参考使用 TI 具有良好交叉参考的其他器  件-包括用于温度和湿度的 HDC2080或 HDC2010、用于 MCU 的 MSP430、用于运算放大器的 TLV8541DBVR、以及用于2.048V 电压基准的 LM4040/LM4050或 REF3020/REF3120。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的回复、

    我有的传感器是 alphasense H2S-A4。 我将 LMP91000用于工作电极、将 LMP7721用于辅助电极。 只有 LMP91000以 mV 为单位提供输出(未校正 ppm)、LMP7721以0mV 为单位提供输出。 但是、根据我在链接中给出的公式、我在辅助输出上方发布的公式、获得最终 ppm (校正)确实很重要。  

    您能不能建议我如何获得辅助电极输出。

    此致、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikunj -  

    您是否查看了规格传感器参考?