主题中讨论的其他器件: LMP7721、 LM4040、 HDC2010、 HDC2080、 REF3020、 REF3120
工具/软件:TI C/C++编译器
您好、社区
我 使用 LMP91000和 LMP7721配置了硬件、如线程所示、
此外、我使用公式来确定气体传感器浓度、
但是、从模拟引脚读取数据后、我无法按预期获得输出、WE 和 AE 引脚提供几乎相同的输出、有时它显示负 ppm。
有人能告诉我我我哪种配置出错了吗?
提前感谢、
Nikunj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好、社区
我 使用 LMP91000和 LMP7721配置了硬件、如线程所示、
此外、我使用公式来确定气体传感器浓度、
但是、从模拟引脚读取数据后、我无法按预期获得输出、WE 和 AE 引脚提供几乎相同的输出、有时它显示负 ppm。
有人能告诉我我我哪种配置出错了吗?
提前感谢、
Nikunj
Nikunj -
我不确定您从何处获取 H2S 传感器、但我在规格传感器中找到了一个-如果您注册并登录 https://www.spec-sensors.com/register/ 以查看其 EVM 的原理图、则会显示其传感器和 LMP91000将两个工作电极连接在一起。 您可能希望使用他们的传感器和此设计。 他们有完整的在线产品。
此外、请注意、此参考使用 TI 具有良好交叉参考的其他器 件-包括用于温度和湿度的 HDC2080或 HDC2010、用于 MCU 的 MSP430、用于运算放大器的 TLV8541DBVR、以及用于2.048V 电压基准的 LM4040/LM4050或 REF3020/REF3120。
Josh、您好!
感谢您的回复、
我有的传感器是 alphasense H2S-A4。 我将 LMP91000用于工作电极、将 LMP7721用于辅助电极。 只有 LMP91000以 mV 为单位提供输出(未校正 ppm)、LMP7721以0mV 为单位提供输出。 但是、根据我在链接中给出的公式、我在辅助输出上方发布的公式、获得最终 ppm (校正)确实很重要。
您能不能建议我如何获得辅助电极输出。
此致、
Nikunj