This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:LVDS 数据速率配置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/841576/awr1843boost-lvds-data-rate-configuration

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843

您好!

我目前正在使用 AWR1843BOOST 板和相应的演示项目测试一些设置
不幸的是、我无法更改 LVDS 接口的数据速率。 AWR1843_Datasheet 的第34页列出了多种不同的数据速率、但我找不到用于设置这些速率的寄存器。
我还在演示项目中搜索了一个设置数据速率的选项、但没有成功。

感谢你的帮助

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    mmw 演示负责控制 LVDS 接口的 DDR 或 SDR 类型的时钟。

    这是在 MMW_LVDS_STREE.c 中完成的

    initCfg.interface = CBUF_Interface_LVDS;
    initCfg.u.lvdsCfg.crcEnable = 0U;
    initCfg.u.lvdsCfg.msbFirst = 1U;
    initCfg.u.lvdsCfg.ddrClockMode = 1U;
    initCfg.u.lvdsCfg.ddrClockModeMux= 1U;

    //设置通道:此配置是特定于平台的*/
    initCfg.U.lvdsCfg.lvdsLaneEnable = 0x3U;
    /*初始化 CBUFF 驱动程序:*/

    cbuffHandle = CBUF_init (&initCfg、&errCode);

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    我已经在 MMW 演示中找到了这段代码、但我仍然不知道可以在哪里更改 LVDS 数据速率。

    例如、如果我想将其设置为  "450Mbps (225MHz DDR 时钟)"。

    如何更改?

     

    谢谢你

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    您是否详细了解了我的问题、是否可以向我提供其他信息?

    谢谢你

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    您能否在应用中调用 mmWaveLink API

    ----------------------------------------

    rlDeviceSetHsHsClk

    rlDevHsHClk_t.hsiClk = 0x5 (450Mbps)

    ----------------------------------------

    此致、

    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您搜索函数"MmwDemo_mssSetHsClk"、则可以在演示中找到 Kaushal 提到的代码、您可以在该函数中进行必要的更改、以便在演示执行期间的适当时间进行、前提是您正在使用演示。