This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI AWR 1843

Guru**** 2547660 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/840473/ti-awr-1843

Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOST

我想阅读 TI AWR 1843的 CAN 数据、但  在技术参考和数据表中没有明确说明1843雷达的 CAN ID 定义或 DBC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您尝试运行哪个演示?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我们使用的是 TI AWR 1843 Boost、该软件是读取 CAN 数据的新自主软件 、我们对 CAN ID 定义不清楚。

    谢谢、

    Tulja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
     
    很抱歉,我不理解以下内容
     
    “新的阅读自我”
     
    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我演示的含义吗?  我需要为该演示定义 CAN ID。

    谢谢、

    Tulja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从 TI Resource Explorer 下载最新的汽车工具箱。

    dev.ti.com/.../node

    请阅读演示文档:

    MMWAVE_automotive_toolbox\labs\lab0005_object_data_over_can

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我想读取以下 CAN 数据。我能否获得下图所示的以下 CAN 数据的 CAN ID 定义。

    谢谢、

    Tulja Lal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您共享的快照是基于 PCAN-USBFD 的 Peak System SDK (pCAN-basic.zip)开发的 MMWAVECANVisualizer.exe 快照。

    这包括在以下实验中

    MMWAVE_automotive_toolbox\labs\lab0005_object_data_over_can

    您可以在 AWR1643BOOST (ES2.0)或 AWR1843BOOST 上运行此演示

    谢谢你

    Cesar