请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST
您好!
当在独立模式下配置 IWR6843-AOP EVM 并尝试运行生命体征实验室时、启动 VitalSignsRadar_Demo GUI 应用程序后、无法正确检测 UART/DATA COM 端口、也无法在设置对话框下更改 COM 端口。 但是、当使用 MMWAVEICBOOST EVM 安装 IWR6843-AOP 并在升压模式下进行配置时、 可以启动 VitalSignsRadar_Demo 应用并使其正常运行。 那么、是否有修复方法可以使生命体征演示在 AOP 独立模式下工作? 谢谢!
此致、
谢长廷