This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:2D MIMO 阵列配置(方位角和仰角估算)

Guru**** 2749425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/841837/iwr6843isk-2d-mimo-array-configuration-azimuth-and-elevation-estimation

器件型号:IWR6843ISK

大家好、我正在尝试构建雷达成像系统。  

阅读文档 MIMO 雷达时、有一个有关2D 阵列的简短说明:  

我对上图非常困惑、想知道额外的 Tx 天线是如何导致虚拟2D 阵列的? 如果有人能够分享一些有关如何设计2D MIMO 阵列和背景理论的更多详细信息、那将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    尝试想象 Tx 设置如何复制并放置到 Rx 天线占用的所有点。 如果这样做、您最终得到了 Tx 设置的四个副本、每个副本稍微移动以跨越较低的设置。

    实现2D 阵列的关键是不仅要有 ULA (天线全部在一条线路中)、还要像 Tx 天线那样跨越平面。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    您是否有关于如何使用 TI 工具设计这样一个市建局的更多详细信息? 我不熟悉 TI 产品。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天线放置是一个物理问题、因此除了仿真之外、我看不到使用 SW 工具进行设计的方法。 更重要的是、阵列理论与 TI 产品甚至雷达技术无关。

    如果您对本主题感兴趣、或许可以向您介绍一本有关通用阵列信号处理的书籍。