This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:在仅 HWA 演示期间不会发布 EDMA 信号量

Guru**** 2556410 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/842101/iwr1843-edma-semaphore-is-not-being-released-during-hwa-only-demo

器件型号:IWR1843

您好!

我目前正在将 xwr68xx 仅 HWA 的演示项目移植到1843平台。 我已修改项目配置以指向相关的18xx 库、并将目标器件平台更改为 IWR1843等  

我可以构建演示、它将正常启动。 但是、当我尝试(通过 mmWaveDemo 可视化工具)启动传感器时、代码会一直等待 rangeprochwa.c (第2284行)中的 DPU_RangeProcHWA_process()中的 edmaDoneSemaHandle 信号量。

这似乎是因为 EDMA 事务从未完成。

是否有任何建议可以缩小问题的范围? 我怀疑这是68xx 和1843之间 EDMA 配置的差异、但无法识别它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已经要求一位专家对此进行研究、我们应该在本周晚些时候为您提供答案。

     

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否提供下面给出的更多信息?

    1. 您使用的是哪个 SDK 版本?
    2. 您是否使用毫米波工业工具箱中提供的 SDK makefile 文件或 CCS 项目规范?

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    由于我们没有听到您的反馈、我将关闭此主题。 如果您需要有关此主题或其他主题的更多支持、请创建新 TT。

    谢谢

    尼廷