This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:与 DCA1000EVM 相比、IWR1443的最大帧尺寸

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1443, IWR1443BOOST, AWR1443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/836808/dca1000evm-iwr1443-max-frame-size-over-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR1443IWR1443BOOSTAWR1443

你(们)好

IWR1443 中、通过 DCA1000EVM 可以从一个帧获取的 ADC 数据的最大大小是多少?

就我而言、ADC 缓冲器的大小(16KB)仅限制线性调频脉冲中的 ADCSamples 数量。

它与帧中的线性调频脉冲数没有连接。

我尝试 将 IWR1443与1011的 ADCSamples 数量、 255的线性调频脉冲数量和1500的帧数量结合使用。

但它不起作用。 这意味着数据丢失或软冻结。

问题1.

 在 IWR1443 中、通过 DCA1000EVM 可以从一个帧获取的 ADC 数据的最大大小是多少?   

问题2.

 只有 DCA1000EVM 能够记录性能问题?

 IWR1443是否可以在没有 DCA1000EVM 的情况下工作(如果没有捕获并且 TI 固件已编程)?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行研究、并很快返回给您。

    -Chloe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 毫米波传感估算器 、以帮助了解 THR IWR/AWR1443的最大雷达立方体尺寸。  DCA1000是支持使用 IWR1443Boost 进行原始数据采集的解决方案。  但是、可以通过 UART 进行捕获。  这将会慢得多。

    最棒的

    Chloe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    毫米波传感估算器  可帮助我理解。 谢谢