https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/842943/pga305-pga305
器件型号:PGA305主题中讨论的其他器件:PGA309EVM-USB、 PGA309、
在这个论坛的文章"PGA309EVM-USB:如何生成一个用于校正非线性的系数"中、我尝试下载文件来计算系数、但链接断开。
请提供新链接
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/842943/pga305-pga305
器件型号:PGA305在这个论坛的文章"PGA309EVM-USB:如何生成一个用于校正非线性的系数"中、我尝试下载文件来计算系数、但链接断开。
请提供新链接
您好、Francisco、
您所链接的帖子中的电子表格计算器实际上用于确定与 PGA309传感器仿真器板一起使用的电阻式电桥的输出值。 输入电阻式电桥的规格后、计算器会输出应编程到传感器仿真器板中的值。 您可以使用传感器仿真器板替代电阻式电桥、从而使用 PGA309快速完成校准。 校准完成后、在 PGA309 GUI 中计算这些系数、而不是在电子表格中计算这些系数。
此外、对于 PGA305、系数的计算方法不同、因此最佳选择是使用 PGA305 GUI 来计算与 PGA305配合使用的系数。
此致、
Scott
感谢该 XL 表上的澄清。
我返回 PGA305 EVM 检查校准过程、并在 ADC Graph GUI 中发现一个错误:数据未 正确地从24位转换为32位或64位。 这让我有几分钟的战斗。
尽管存在该错误、但我注意到 EVM PGA305 GUI 用户手册 并未详细介绍 I2C DataOut Mode 选项、因此我尝试使用 COMBUF 页面无法获取 DATA_OUT。
请向我提供一个详细示例, 该示例使用此 PGA 305 EVM 通过 COMBUF 页面生成有效的 DATA_OUT。
请提供建议。
您好、Francisco、
我已经在您的另一个主题中解决了这些问题 :https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/842129/3118086#3118086
此致、
您好、Scott
抱歉 、如果我没有提前解释自己、
让我们看看我能否更好地解释、我唯一的问题是:
我已经按照 PGA305 GUI 用户手册中的步骤操作、我正在使用 PGA305EVM。
我可以使用 COMBUF 获得未校正的压力 PADC 和未校正的温度 TADC、 但我无法从 COMBUF 的 TC 和 NL 校正 DATA_OUT 输出中获得任何不同于零的数字。
请为我提供一个使用 PGA305 EVM 的示例、以获取 COMBUF 的 DATA_OUT 输出。
此致
您好、Francisco、
我在这里的另一个主题中回答了您的问题: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/842129/3121397#3121397
由于有关 COMBUF 输出的讨论与此主题中的原始问题无关、请将任何后续问题发布到上面链接的主题。
此致、