This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080EVM:HDC2080EVM

Guru**** 2694505 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC2080EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/842019/hdc2080evm-hdc2080evm

器件型号:HDC2080EVM

您好!

最近、我开始使用 HDC2080EMV。 我正在尝试测量放置在气候室中的 IPC 的湿度和温度。 我使用 GUI 来流式传输数据、但我注意到温度测量是准确的、而湿度偏移约为20%。 可能是因为空调室、还是 GUI 设置有问题。 提前感谢您。

此致、

Petar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar -  

    八折优惠非常重要、感谢您来到这里询问您的问题。 (向上是+还是-?)

    室的条件是什么(室设定值、参考测量)和/或您有任何测量图片可在此处分享吗?

    EVM (根据您的知识)是否接触过任何化学品或洗过?  

    您为 EVM 设置了什么? (但这不应是出现较大偏差的原因)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  

    我有测试图。 测量结果显示偏移介于+10%和+20%之间。

    关于传感器、我认为它没有受到任何外部损坏因素的影响。

    此致、

    Petar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petar -  

    谢谢-看起来您向图中添加了设置点 -您的时间如何将参考与 EVM 输出对齐? 您运行此测试的时间有多长?

    您是否有机会从 GUI 显示或发送日志?   

    默认情况下为 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0\PC GUI\yourfilename.csv、从 GUI 流式传输时需要选择执行此操作。  

    下面我展示了 HDC2080EVM 在办公环境中的不到2秒的数据

    以及通过在 Excel 中打开 csv 并绘制 temp 和%RH 而生成的图形、就像您所做的那样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    下面的两张图片是所记录的数据以及试验箱外部测试的 Excel 表示。

    如您所见、两个图是相同的。 在我的当前案例中、我具有精确的温度、但湿度的偏移约为+10%。 我很抱歉、+20%的价值是错误的。 遗憾的是、我无法包括空调室屏幕的图片、但即使在实时流中、也会出现相同的错误(+10%偏移)。 这意味着问题不是图形、而是接收到的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petar -  

    很抱歉耽误您的时间-我认为 EVM 肯定有物理错误-我可以看到它循环为0并进行备份、请通过您使用的版本请求更换以获得此版本。 如果您遇到任何问题、请提供建议。