This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:生命体征演示应用不能在6843AOP 独立模式下工作

Guru**** 2545150 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/842654/iwr6843aopevm-vital-sign-demo-application-not-working-with-6843aop-standalone-mode

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTIWR6843AOP

您好!

当在独立模式下配置 IWR6843AOP 时、生命体征演示 GUI 应用无法正确检测 UART/DATA COM 端口、也无法在"设置"对话框下进行更改、但在使用 MMWAVEICBOOST EVM 进行安装并在升压模式下进行配置时、它可以正常工作。 那么、是否有方法或修复方法使生命体征演示与 IER6843AOP 独立模式配合使用? 谢谢!

此致、

谢长廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    目前只与 MMWAVEICBOOST 兼容。

    谢谢、

    Akash