This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:关于 DCAN 问题

Guru**** 2560360 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/842478/awr1843-about-dcan-issue

器件型号:AWR1843

你(们)好,先生  

我们将 AWR1843与最新的 SDK 一起用于开发、但存在一些问题

我们使用 CAN 总线进行数据传输、数据丢失。 我们仅在 AWR1843中运行 MRR。

  您对如何调试有什么建议吗?

2. CAN 总线吞吐量  

   答:  如果我们只运行 MRR 或运行 MRR+SRR 功能,它会影响吞吐量吗?  

   B、我们是否有任何合适的工具或方法来测量 CAN 总线 吞吐量   

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    A1:在发送下一个数据包之前、您需要检查是否有任何待处理的 TX 消息。 请在 代码中包含 DCANISTxMsgPending ()以等待 TX 消息挂起。

    答2:使用 MRR 代码时,CAN 吞吐量不会受到任何影响。 只需确保在帧间时间内有足够的时间通过 CAN 接口发送对象数据。 此外、所有数据处理都在 DSP 中进行、这不会影响吞吐量。

    谢谢、

    Raghu