This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:我想使用 Arduino UNO 控制 LDC1612EVM。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612EVM, LDC1612, LDC2114EVM, LDC1614, LDC2114, LDC1612-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/841754/ldc1612evm-i-would-like-to-control-ldc1612evm-with-arduino-uno

器件型号:LDC1612EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1612LDC2114EVMLDC1614LDC2114LDC1612-Q1

您好!

我不确定是否可以在这里提问、但让我问您一个问题。 这可能是一个请求、而不是一个问题。

LDC1612EVM 不具有应答功能、例如板上的 LED。

但 LDC2112EVM 具有该功能。

因此,我想使用 Arduino UNO 控制 LDC1612。

CPU 板被拆分。

通过 I2C 与 LDC1612通信。

我要做的是相当于 LDC2114EVM。

当目标接近时、LED 亮起(相当于按下按钮)。 释放时 LED 熄灭

阈值电平调整

8个 LED 根据按压力按顺序亮起

可以实时读取频率(原始数据)

是否有 Arduino 计划?

因为我是软件程序的初学者、所以我没有足够的时间来进行。

我想在接近目标时至少打开 LED、并在释放目标时关闭 LED。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有适用于 Arduinos 的任何源代码。 我们唯一的示例固件适用于 MSP430、并包含在感应解决方案 GUI 下载中。 如果您想编写自己的程序、您可能会发现此 TI 参考设计 对您有所帮助。 它包含按钮检测算法的伪代码、您可以根据需要进行修改。 按下按钮时、电路板会亮起 LED。

    我是否可以询问 LDC2114为何不适用于您的应用? 使用 LDC2114来控制 LED 会更容易、因为您可以使用 OUTx 信号来控制 LED 的晶体管。 使用 LDC1614、您需要在控制 LED 之前使用 MCU 处理原始数据。

    最后、您可以在特定于 Arduinos 的论坛上找到 LDC1614的 Arduino 源代码。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Jones 女士

     

    我之所以选择 LDC1612EVM、是因为我想使用 LDC1612-Q1。

    正如我之前所说的、LDC1612可用于车内、LDC2114不可用于车内。

     

    有一些外部程序、因此我将很快查看它们。 但是、由于该程序不是我要执行的规范、因此它仅供参考。 对于 Arduino 初学者来说、障碍很高。

    https://github.com/Seeed-Studio/Seeed_LDC1612

     

    如果有人创建了 LDC1612控制程序、我会很高兴。

     

    有人已经向 TI E2E 支持论坛提交了有关 Arduino 的问题、因此这次我询问是否有使用 Arduino 控制 LDC1612EVM 的程序。

    请参阅以下内容。

    http://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/615151

    http://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/744832?LDC1614-Arduino-library-for-LDC16xx-devices

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/509982?LDC1614-Arduino-I2C

     

    我想要的是使 LDC1612能够执行我上次使用 Arduino UNO 编写的内容。

    其中之一是独立触摸操作(开/关操作)。

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们目前没有任何计划为 Arduinos 创建源代码。 我们将在讨论 LDC 器件的未来配套计划时、注意您和其他客户对该主题的兴趣。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jones 女士

    感谢您的快速回复。
    这一次、我询问是否有客户 创建了 LDC1612EVM 的 Arduino 源。
    我了解德州仪器的立场。
    我期待着将来与您合作。

    此致