This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:无法在独立模式下对 IWR6843 AOP 板进行编程和使用

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/841046/iwr6843aopevm-unable-to-program-and-use-iwr6843-aop-board-on-standalone-mode

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOSTUNIFLASH


大家好、

我将在独立模式下使用 IWR6843AOPEVM。 我无法将其编程。 我更改了交换机设置并更新了端口的驱动程序。 我使用了增强型 COM 端口进行编程。

当我尝试将 AOP 板与 MMWaveICBOOST 载板配合使用时、我可以对该板进行编程和使用。

我的设置是否有任何问题?

谢谢、

Radha。