This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:SPI 模式

Guru**** 2543760 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/839829/tdc7200-spi-mode

器件型号:TDC7200

团队好、我们希望就客户的询问寻求您的支持。 我们的客户正在使用不同的 MCU、如果该器件的 SPI 为 Motorola 或 TI 模式、则需要指定串行端口。

我们希望你能澄清。

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    SPI 是 Motorola 的商标。请在 MCU 中使用 TI 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bharat、感谢您的帮助。

    客户有后续请求、 他想问我们是否有 SPI TI 模式的详细协议

    非常感谢您的参与。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    数据表的图1中提到了 TDC7200器件的实际 SPI 协议时序图、而第5节"8.5编程"提供了有关该器件运行的 SPI 协议和时序的更多详细信息。