This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何在 AWR1843BOOST 中单独刷写 DSS 和 MSS?

Guru**** 2616555 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/841045/awr1843boost-how-to-flash-the-dss-and-mss-separately-in-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好,

我能够从 uniflash 刷写演示项目的二进制文件(xwr16xx_odoc_ti_design_lab.bin)。但我不知道我在刷写 DSS 或 MSS 的内容。

如果我为 DSS 和 MSS 生成一个二进制文件、我如何  将它分别刷写到 Cortex_R4_0和 DSP 中。我需要为此进行何种配置。

请告诉我该过程。

此致、

Vimal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vimal:

    不能将 MSS 和 DSS 映像单独刷写到器件中、因为它需要采用 MetaImage 格式。 此格式将所有三个映像(MSS、BSS、DSS)包含在单个文件中。

    当您从 CCS 工程编译 MSS 应用程序时、作为一个后步操作、它会将 MSS 和 DSS 转换为需要刷写到器件中的 MetaImage (包括 BSS)。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 MetaImage 的扩展、MSS 和 DSS 采用单个 MetaImage 格式?

    如何将 MetaImage 刷写到 Booster 板中?

    此致、

    Vimal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vimal:

    在毫米波 SDK 中、metaImage 文件扩展名为.bin、正如我之前提到过的、该 MetaImage 文件中将包含 MSS、DSS 和 BSS 固件。

    SDK 为 MSS *。xer4f 和 DSS *。xe674文件扩展名生成调试映像(用于通过 JTAG/CCS 加载)。  

    要刷写此 MetaImage、您需要使用 UniFlash 工具。 有关将映像刷写到器件中的步骤、请遵循毫米波 SDK 用户指南(第4节)。

    此致、

    Jitendra