This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:捕获数据时 mmWave Studio 出错、请使用 awr1443和 dca1000

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, DCA1000EVM, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/840985/dca1000evm-mmwave-studio-wrong-when-capture-data-use-awr1443-and-dca1000

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1443AWR1443BOOST

我使用 AWR1443和 DCA1000、尝试捕获 ADC 数据(mmWave Studio 2.0.0.2版)。 当 我尝试连接 SPI 时、mmWave Studio 指示超时。   如何解决此问题?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照 mmWave Studio 用户指南进行正确的硬件设置/连接以及使用 Studio GUI 的步骤。

    确保已将器件设置为 SOP-2模式并将固件加载到器件(BSS 和 MSS)、然后进行 SPI 连接。

    此外、您是否将 AWR1443BOOST EVM 与 devPack 或 DCA1000EVM 连接、studio 是否通过这些额外电路板通过 SPI 与器件通信?

    此致、

    Jitendra